PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3079
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Reduz drasticamente o custo e o tempo necessário para as inspeções e aumenta a disponibilidade dos geradores elétricos
TÓQUIO, 25 de janeiro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento de um robô de inspeção com 19,9 mm de espessura, com capacidade para inspecionar um gerador elétrico passando pela estreita abertura entre o rotor e o estator, eliminando a necessidade de remover o rotor. O robô reduz o custo e o tempo necessário para a realização das inspeções e ajuda a aumentar a fiabilidade e a disponibilidade dos geradores elétricos.
As inspeções a geradores convencionais, que são realizadas por profissionais a cada quatro anos, exigem cerca de 34 dias para a sua conclusão, em parte, devido à necessidade de retirar o rotor. As empresas de energia elétrica têm procurado reduzir estas inspeções, bem como melhorar a precisão da inspeção com vista a aumentarem a disponibilidade dos seus geradores. O robô de inspeção ultrafino da Mitsubishi Electric elimina a necessidade de remover o rotor, permitindo que as inspeções sejam concluídas em apenas seis dias. Além disso, graças à sua elevada precisão, as inspeções podem ser realizadas com frequência inferior a quatro anos e ajuda a que os operadores tenham de ter menos peças desnecessárias em inventário. Como resultado, espera-se que o novo robô da Mitsubishi Electric reduza os custos totais das inspeções e aumente a fiabilidade e a disponibilidade dos geradores elétricos.
Os robôs de inspeção convencionais têm uma espessura de cerca de 30 mm o que impossibilita a passagem pela abertura estreita entre o rotor e o estator em cerca de 30% dos geradores elétricos da Mitsubishi Electric. O novo robô de inspeção ultrafino da Mitsubishi Electric foi concebido para se deslocar entre o rotor e o estator do gerador para realizar inspeções precisas, incluindo a avaliação da estanqueidade da cunha do estator, exames visuais detalhados e inspeções do isolamento do núcleo. O robô incorpora um mecanismo de deslocação proprietário composto por uma correia de esteira e por uma placa plana para se obter um perfil fino de 19,9 mm e um reduzido nível de vibrações para a aquisição de dados precisa. Tem capacidade para inspecionar todos os geradores de média e grande dimensão da Mitsubishi Electric.
O mecanismo de rosca proprietário do robô, que incorpora um came economizador de espaço, tem capacidade para uma força de golpe com 10 vezes a força de um mecanismo convencional. O teste de rosca utiliza a tecnologia de análise da vibração original para detetar com precisão cinco níveis de estanqueidade da cunha do estator, um aumento em comparação com os três níveis detetáveis por um robô convencional.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.