PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3168

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Novo sistema de antenas de baixo custo e compacto "REESA" da Mitsubishi Electric oferece varrimento de feixe de elevada precisão

Versão PDF (PDF:401.1KB)

TÓQUIO, 6 de fevereiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento do REESA (sistema de varrimento eletrónico com elementos rotativos), um sistema de antenas compacto e de baixo custo que proporciona um varrimento de feixe de alta precisão ao rodar cada uma das antenas de forma eletrónica. O REESA é adequado para sistemas de radar em aeroportos, sistemas de comunicação móvel via satélite e para possíveis novas aplicações como aquecimento industrial baseado em micro-ondas e instalação em drones para efetuar transmissões de dados de longa distância. A comercialização do produto está prevista para 2020.

Principais funcionalidades

1)
Roda cada uma das antenas para permitir um faseamento e varrimento de feixe de precisão
— Controla a fase ao rodar cada uma das antenas polarizadas circularmente pelos motores
— Efetua um varrimento de feixe de alta precisão ao controlar a fase em incrementos de cerca de dois graus
— Mais pequeno e menos dispendioso do que as antenas parabólicas convencionais acionadas mecanicamente e do que os sistemas de varrimento eletrónico ativos (AESA).
2)
Oferece elevada eficiência e um baixo consumo energético
— Utiliza uma guia de onda oca na alimentação da antena para proporcionar uma eficiência elevada de 85% na banda de 12 GHz

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.