PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3178
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Construída para uma produção inovadora e eficiente com base em IoT e no conceito "e-F@ctory"
TÓQUIO, 20 de fevereiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que concluiu a construção de uma fábrica com automação integrada para a produção de interruptores e disjuntores de vácuo no seu Power Distribution Systems Center em Marugame, no Japão. A nova fábrica irá implementar o conceito de automação integrada e-F@ctory da Mitsubishi Electric com base em tecnologias de IoT para alcançar uma eficiência e produtividade elevadas e minimizar também os custos. As vendas combinadas de interruptores e disjuntores de vácuo deverão aumentar para 12 mil milhões de ienes até 2025.
O conceito de e-F@ctory da empresa baseia-se em tecnologias de ponta para a visualização de informação e a integração em sistemas de execução e fabrico de alto nível para proporcionar uma produção avançada. A nova fábrica aproveita este conhecimento para unificar as informações de produção, desde a receção das encomendas, passando pela fase de montagem e até ao envio, para oferecer uma melhor produtividade e qualidade de produto. O conceito de e-F@ctory será também utilizado para melhorar as velocidades dos ciclos e diminuir os prazos de entrega.
O tempo operacional da linha de produção de automação integrada será maximizado através de uma implementação parcial de montagem automática e de dispositivos de teste para interruptores e disjuntores de vácuo, que antes não estavam centralizados no Power Distribution Systems Center.
A fábrica é a primeira a implementar o sistema D-SMiree* da Mitsubishi Electric para sistemas de distribuição de corrente contínua de média e baixa tensão, para tensões de até 1500 V CC. Além disso, a nova fábrica irá implementar um equipamento de poupança de energia avançado, bem como tecnologias de visualização de perda de energia, de forma a minimizar a pegada ecológica e o consumo de energia.
*D-SMiree ─ Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology (Sistema Diamante inteligente de rede de distribuição de corrente contínua de tensão média para uma ecologia económica, fiável e inovadora)
Localização | 8 Horai-cho, Marugame, circunscrição administrativa de Kagawa, Japão |
---|---|
Área de construção | Aprox. 12 900 m2 (área útil: aprox. 14 200 m2) |
Estrutura | Construção em aço de dois andares |
Principais instalações | Áreas para produção, testes e escritórios para design, engenharia e departamentos de CQ |
Entrada em funcionamento | Julho de 2018 (sequencialmente a partir de março de 2018) |
Medidas ambientais | Aprox. 280 toneladas de emissões de CO2 por ano: • Sistema a energia solar (inicialmente 200 kW e, até 2020, 600 kW) • Equipamento de eficiência elevada (iluminação LED, transformador, etc.) • Sistema de ar condicionado por radiação • Sistema D-SMiree para distribuição de corrente contínua de média e baixa tensão |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.