PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3180

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric implementa equipamento de rádio em sistema de controlo ferroviário com base em comunicações na linha Marunouchi da Tokyo Metro

Comunicações altamente fiáveis aumentarão a fiabilidade e a segurança ferroviárias

Versão PDF (PDF:142.6KB)

TÓQUIO, 22 de fevereiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que registou uma encomenda da Tokyo Metro Co., Ltd de equipamento de rádio a ser utilizado no que parece ser o primeiro sistema de controlo ferroviário com base em comunicações (CBTC, Communication-Based Train Control System) do Japão para metropolitanos. A encomenda inclui equipamento de rádio para colocar ao lado das vias destinado a uma secção da Linha Marunouchi da Tokyo Metro entre as estações de Nakano-sakaue e Honancho e equipamento de rádio integrado num comboio que será operado na linha para fins de verificação.

A Tokyo Metro irá avaliar e verificar o equipamento através de operações de teste, visando a total implementação comercial em toda a linha Marunouchi até ao final do ano fiscal de 2023.

Comboio com equipamento de rádio integrado

Equipamento de rádio para colocar ao lado da via

Os sistemas CBTC estão a ser utilizados para melhorar a deteção das localizações dos comboios e a gestão dos intervalos entre comboios (espaçamento), que são convencionalmente efetuadas por equipamento colocado ao lado das vias (p. ex., sinais e circuitos de via). Em particular, os sistemas CBTC podem melhorar as operações ferroviárias de alta frequência e reduzir os custos de manutenção dos equipamentos colocados ao lado das vias. No entanto, o aumento da necessidade de garantir a segurança e a proteção do sistema ferroviário está a criar a necessidade de soluções avançadas de segurança e equipamento de rádio que seja extremamente resistente a interferências de ondas radioelétricas.

A Mitsubishi Electric foi capaz de dar resposta a estas necessidades aplicando tecnologias de comunicação por rádio que a empresa desenvolveu durante anos em áreas como a aeroespacial. A empresa vai agora ajudar a Tokyo Metro com testes de verificação do equipamento de rádio integrado no comboio e colocado ao lado das vias, visando o lançamento de um sistema CBTC comercial até ao final do ano fiscal de 2023. Futuramente, a Mitsubishi Electric conta expandir o negócio em sistemas de transporte, fornecendo diversos sistemas de sinalização ferroviária em ferrovias por todo o mundo.

Características

1)
Comunicações por rádio estáveis e com elevada resistência à interferência de ondas radioelétricas
— Comunicações contínuas e fiáveis graças à resistência a interferências de outros equipamentos de rádio, mesmo em estações ou áreas urbanas com alta densidade de ondas radioelétricas
— Dados de comunicação extremamente fiáveis graças ao impacto minimizado do ruído de interferência radioelétrica
2)
Controlo ferroviário seguro graças ao sistema de segurança avançado
— Comunicações de elevada segurança entre o equipamento integrado e o colocado ao lado das vias através do algoritmo de autenticação exclusivo da Mitsubishi Electric para evitar acesso não autorizado
— Gestão de chaves de encriptação para reduzir riscos de fugas de informação ou falsificação de dados devido a fuga da chave de encriptação
— Conformidade com os requisitos de segurança avançada dos sistemas de CBTC para garantir uma gestão ferroviária segura
3)
Número e disposição otimizados do equipamento de rádio colocado ao lado das vias para custos minimizados
— O algoritmo exclusivo da Mitsubishi Electric reduziu o tempo necessário para simular a propagação de ondas radioelétricas (redução de dias para apenas algumas horas) ao efetuar simulações
— As simulações de elevada precisão permitiram que o número e a disposição do equipamento de rádio colocado ao lado das vias fossem otimizados para reduzir os custos de equipamento, mantendo a intensidade das ondas radioelétricas

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.