PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3188

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric lança computadores de utilização industrial da série MELIPC

Estes computadores irão contribuir para a introdução da Internet das Coisas (IoT, Internet of Things) em equipamentos de produção através da integração do processamento de informação e de controlo em tempo real.

Versão PDF (PDF:129.9KB)

TÓQUIO, 19 de abril de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar três modelos de computadores de utilização industrial da série MELIPC para aplicações de controlo de automação de fábricas (AF) e edge computing sequencialmente a partir do final de junho de 2018. O modelo de referência MI5000 combina o processamento de informação e controlo de equipamento em tempo real num único equipamento, o MI2000 de gama média foi concebido para uma expansão de sistema de vasta abordagem e o MI1000, o modelo compacto e de baixo custo, permitirá às empresas iniciar a introdução da Internet das Coisas IoT nas respetivas fábricas.

Principais funcionalidades

1)
MI5000 para edge computing que integra processamento de informação e controlo de equipamento em tempo real
– Velocidade elevada na recolha, no diagnóstico e no feedback dos dados da fábrica através de uma única máquina equipada com VxWorks®1 e sistema operativo Windows®. Poupa espaço e reduz os custos de desenvolvimento de sistemas de IoT.
– A compatibilidade com a rede de campo CC-Link IE permite a troca de dados de alta velocidade, até 1 ms, para proporcionar um controlo de equipamento altamente preciso em tempo real.
– Está garantida uma qualidade equivalente à da série de controladores programáveis para uso geral MELSEC da Mitsubishi Electric. A conformidade com as normas IEC2/JIS garantem robustez e resiliência para utilizar em locais de produção.
1 Sistema operativo em tempo real para sistemas integrados desenvolvidos e vendidos pela Wind River Systems, Inc.
2 Organização internacional que define normas referentes às tecnologias elétricas, eletrónicas e outras relacionadas
2)
MI2000 que permite expansões de sistemas de vasta abordagem para otimizar a utilização da IoT nas fábricas
– Contribui para uma qualidade de produto melhorada através da realização de diagnósticos de dados e da monitorização das operações em locais de produção ao utilizar o processador integrado de elevado desempenho e um sistema operativo Windows®.
– Expande sistemas através de portas de expansão PCI e PCI Express3. Realiza uma recolha de alta velocidade dos dados da produção ao utilizar as placas de rede de campo CC-Link IE (opcionais) e o controlo de equipamento avançado através de placas de comunicação bidirecionais (opcionais).
3 Interface de ligação de computadores e periféricos para expansão do sistema
3)
MI1000 para uma introdução de baixo custo da IoT em instalações de produção existentes de forma a aumentar a inovação
– Chassis compacto com Windows® pré-instalado que permite configurações altamente flexíveis em fábricas.
– Ao ser instalado como gateway em instalações existentes sem funções de comunicação, este computador permite a troca de dados com sistemas anfitriões para permitir uma introdução de baixo custo da IoT.

Calendário de vendas

Produto Modelo Data de envio Objetivo de vendas para o ano financeiro de 2019
Computadores de utilização
industrial da série
MELIPC
MI5000 MI5122-VW Sequencialmente a partir do final de junho de 2018 1000 unidades
MI2000 MI2012-W
MI1000 MI1002-W

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.