PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3192
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Aumenta a qualidade e a produtividade da soldadura por laser de fibra de alta potência em aplicações industriais
TÓQUIO, 17 de maio de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) e a empresa filial Tada Electric Co. anunciaram hoje o desenvolvimento conjunto de uma nova tecnologia de soldadura por laser de fibra que reduz 95% ou mais* do metal derretido e projetado (salpicos). Enquanto os níveis convencionais de salpicos podem diminuir a qualidade e a velocidade da soldadura por laser de fibra, a nova tecnologia com redução de salpicos aumenta a qualidade e a produtividade da soldadura por laser de fibra de alta potência em aplicações industriais, como o processamento de metais, a produção automóvel e as instalações de equipamento elétrico. Prevê-se que a nova tecnologia seja implementada em máquinas de soldadura por laser a surgirem em 2019.
*Em comparação com a utilização de tecnologia convencional durante em trabalhos de soldadura com SPHC (material enrolado a quente)
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.