PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3237

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric desenvolve amplificador GaN controlado digitalmente e de banda ultralarga para estações base móveis

Espera-se que contribua para a comunicação de grande capacidade e para a redução do consumo de energia nas estações base móveis

Versão PDF (PDF:284.4KB)

TÓQUIO, 10 de janeiro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento do primeiro* amplificador do mundo de nitreto de gálio (GaN) controlado digitalmente e de banda ultralarga, que é compatível com uma gama líder a nível mundial de bandas inferiores a 6 GHz com foco nos sistemas de comunicação móvel de quinta geração (5G). Com uma classificação de eficiência energética** superior a 40%, espera-se que o amplificador contribua para a comunicação de grande capacidade e para a redução do consumo de energia nas estações base móveis.

*De acordo com a investigação da Mitsubishi Electric, à data de 10 de janeiro de 2019
**Nível de potência de saída equivalente ao sinal de modulação com relação potência de pico/potência média (PAPR) de 6,5 dB

Amplificador GaN controlado digitalmente e de banda ultralarga

Principais funcionalidades

1)
A nova modulação de carga permite o funcionamento com banda larga e contribui para a comunicação de grande capacidade
- O novo amplificador GaN controlado digitalmente e de banda ultralarga da Mitsubishi Electric utiliza um circuito avançado de modulação de carga com dois transístores GaN paralelos. O circuito amplia a largura de banda da modulação de carga, um fator essencial para o funcionamento de alta eficiência do amplificador, para um funcionamento com banda larga (1,4 a 4,8 GHz).
- O funcionamento de banda larga do amplificador suporta várias bandas de frequência.
2)
O controlo digital garante um funcionamento de alta eficiência, bem como a redução do consumo de energia nas estações bases móveis
- Os sinais de entrada controlados digitalmente do amplificador permitem a modulação de carga de alta eficiência superior a 40% em 110% da largura de banda fracionada. O controlo digital inclui uma função de aprendizagem com base na tecnologia Maisart®***.
- A eficiência melhorada do amplificador ajuda a reduzir o consumo de energia nas estações bases móveis.
*** Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.