PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3058

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric constrói instalações de verificação de HVDC no Transmission and Distribution Systems Center

A unidade de sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) será lançada com base em conversores de tensão (VSC) a nível global

Versão em PDF (PDF:194.3KB)

TÓQUIO, 12 de outubro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá entrar no mercado global de sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) com base em conversores de tensão (VSC) com a construção das novas instalações de verificação de HVDC no seu Transmission and Distribution Center em Amagasaki, Japão, até 2018. A empresa tem como objetivo mais de 500 milhões de dólares em encomendas de sistemas HVDC -Diamond® até 2020.

Apresentação das instalações de verificação de HVDC da Mitsubishi Electric

Espera-se que os sistemas de HVDC reduzam as emissões de CO2 através da integração eficiente e expansão das energias renováveis, como a energia fotovoltaica e eólica offshore. Os sistemas HVDC-Diamond® utilizarão os transístores bipolares de porta isolada de alta tensão (HVIGBT) da empresa.

Os dispositivos HVIGBT estão isolados para altas tensões e foram concebidos para grandes cargas de corrente com vista a reduzir o número de submódulos, o que resulta em poupanças ao nível do espaço e dos custos. A conetividade paralela dos dispositivos HVIGBT em cada submódulo permite um design flexível para responder a uma grande variedade de necessidades no que respeita às capacidades de transmissão de energia no mercado global de sistemas HVDC com base em VSC.

Os sistemas HVDC-Diamond® oferecem uma elevada fiabilidade através da utilização de sistemas de controlo e proteção de alta velocidade. As funções de controlo otimizadas com a configuração de hardware adequada cumprem os requisitos do sistema para um funcionamento estável e contínuo, mesmo durante falhas na rede de CA, como relâmpagos. Os sistemas de proteção com uma resposta de alta velocidade garantem que todo o equipamento pode ser protegido de um modo eficiente contra as altas correntes geradas por falhas de CC no sistema HVDC.

Existem dois tipos de sistemas HVDC: o tipo de conversor comutado por linha (LCC) exige uma fonte de alimentação externa para a comutação, ao contrário do tipo VSC. Espera-se que os sistemas HVDC com base em VSC assistam a uma maior procura, com dimensões mais compactas, como resultado da capacidade inata de controlar separadamente a energia ativa e reativa. Esta vantagem permite aplicar os sistemas HVDC com base em VSC a sistemas fracos e elimina a necessidade da compensação reativa adicional de filtros harmónicos e outros suportes de tensão reativa.

A Mitsubishi Electric está a lançar o ramo de negócio de sistemas HVDC com base em VSC globalmente, em resposta às várias necessidades dos sistemas de alimentação modernos e irá implementar as suas instalações de verificação, que deverão estar operacionais no primeiro semestre de 2018 para a verificação do HVDC-Diamond®. Espera-se que o mercado global de sistemas HVDC, com um valor estimado de 5 mil milhões de dólares em 2015, cresça cerca de 7% ao ano.

Instalações de verificação de HVDC
Localização 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan
Área de construção Aprox. 1250 metros quadrados (aprox. 13 450 pés quadrados)
Área útil Aprox. 1700 metros quadrados (aprox. 18 300 pés quadrados)
Estrutura Estrutura de aço de dois andares
Início das atividades Primeiro semestre de 2018
Especificações HVDC BTB* com base em VSC de 50 MW
Instalações principais Conversor, controlo e proteção, equipamento de CA

*HVDC BTB ("back-to-back"): Sistema HVDC que transfere energia entre os barramentos de CA no mesmo local.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.