PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3062
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Sensibilidade e função tátil líderes de mercado, combinadas com um vidro de proteção com um máximo de 5 mm
TÓQUIO, 25 de outubro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento dos módulos de TFT-LCD a cores WXGA de 10,6 polegadas equipados com painéis táteis capacitivos e projetados, utilizando um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. A venda de amostras será iniciada a 30 de novembro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
Estes novos módulos foram concebidos para responderem à procura industrial crescente de vidro de proteção espesso e de vidro que permite aos operadores utilizarem luvas. Também facilitam a deteção multitoque e a deteção precisa, mesmo em ecrãs molhados. Estima-se que a combinação destas capacidades táteis inovadoras com a tecnologia de TFT-LCD comprovada da Mitsubishi Electric venha a suportar diversas aplicações e cenários de instalações.
Produto | Modelo | Tamanho do ecrã |
Resolução | Controlador de LED | Envio |
---|---|---|---|---|---|
Módulos de TFT-LCD com painéis táteis capacitivos e projetados |
AA106TA01DDA11 | 10,6'' | WXGA | Fornecido | 30 de novembro de 2016 |
AA106TA11DDA11 | - |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.