PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3089

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric conclui construção de fábrica de ímanes supercondutores

Prevê-se que o aumento da capacidade permita impulsionar as vendas de ímanes supercondutores

Versão em PDF (PDF:171.2KB)

TÓQUIO, 13 de março de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou a conclusão da construção de uma fábrica de ímanes supercondutores no Transmission and Distribution Systems Center em Ako, prefeitura de Hyogo, no Japão. A fábrica de Ako vai aumentar a capacidade da empresa em termos de produção de ímanes supercondutores utilizados em aparelhos de imagiologia por ressonância magnética (IRM), equipamentos de produção de semicondutores e outros equipamentos sofisticados. A fábrica entrará em funcionamento de forma sequencial ao longo do mês. A Mitsubishi Electric prevê vendas de nove mil milhões de ienes em ímanes supercondutores até ao ano fiscal de 2021, um aumento de 70% em comparação com o ano fiscal de 2017, resultante de um aumento da capacidade total de produção até 60%.

Reprodução da fábrica de ímanes supercondutores

Íman supercondutor para um aparelho de IRM

Acompanhando o crescimento contínuo da procura por serviços médicos avançados, a Mitsubishi Electric prevê que o mercado global de aparelhos de IRM cresça a um ritmo anual de 6% no futuro próximo. A empresa espera capitalizar esta tendência, aumentando a sua capacidade de ímanes supercondutores para dar uma resposta rápida e completa à crescente procura nacional e internacional.

A fábrica de Ako, que inicialmente representa um aumento de 25% em termos de capacidade para além das fábricas existentes da empresa, vai introduzir equipamentos de produção avançados, que incluem uma bobinadeira totalmente redesenhada e avançados fornos de secagem. O equipamento que será adicionado posteriormente vai aumentar a capacidade total em 60% a partir do ano fiscal de 2017.

As zonas de grandes dimensões com ar condicionado e à prova de pó vão proporcionar ambientes limpos e amplos que serão utilizados para aumentar ainda mais a qualidade.

As instalações e os escritórios de produção, anteriormente distribuídos por três edifícios no Transmission and Distribution Systems Center, serão integrados num único edifício para aumentar a produtividade.

Descrição das novas instalações


  Localização     651 Tenwa, Ako, prefeitura de Hyogo, Japão  
Área de construção 1821,05 m2 (área total: 1917,30 m2)
Estrutura Estrutura em aço, 2 pisos (o 2.o piso destina-se apenas a escritórios), zonas com ar condicionado e à prova de pó
Objetivo Produção, desenvolvimento e administração
Principais produtos - Ímanes supercondutores
(para aparelhos de IRM, equipamento de produção de semicondutores, etc.)
- Modelos de desenvolvimento para ímanes supercondutores de alta temperatura
Abertura Fim de março de 2017
Medidas ecológicas - O mais recente equipamento de produção, para reduzir as emissões anuais de CO2 em aproximadamente 59,5 toneladas em comparação com as fábricas existentes
- Iluminação LED em todas as áreas e controlo da iluminação por sensor de movimentos
- Ares condicionados de elevada eficiência
Medidas de produção eficientes - Bobinadeira totalmente redesenhada (parcialmente automatizada)
- Ecrãs digitais para processos de monitorização, etc.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.