PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3099

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric desenvolve uma antena de vários elementos de 28 GHz e um módulo RF para estações base 5G

O módulo compacto atinge uma grande largura de banda e formação de feixes de ângulo amplo

Versão em PDF (PDF:350.0KB)

TÓQUIO, 18 de abril de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) desenvolveu uma antena compacta de vários elementos e um módulo RF que permite obter uma grande largura de banda de 800 MHz e formação de feixes de ângulo amplo para comunicações de 28 GHz em estações base de rádio de quinta geração (5G). No futuro, a Mitsubishi Electric vai confirmar o desempenho do módulo em termos de comunicação de elevada velocidade e de grande capacidade, com vista a uma rápida comercialização. O estado do desenvolvimento será apresentado na Brooklyn 5G Summit*, que decorrerá de 19 a 21 de abril em Nova Iorque.
* Fórum para debater tecnologias sem fios 5G, organizado pela NOKIA e pela NYU WIRELESS, um centro de investigação, na NYU Tandon School of Engineering

Antena de vários elementos de 28 GHz e módulo RF para estações base 5G (120 x 240 x 28 mm)

Principais funcionalidades

1)
A grande largura de banda permite uma comunicação de elevada velocidade e de grande capacidade
-Os circuitos de alta frequência de banda larga permitem comunicação com uma grande largura de banda de 800 MHz.
2)
A formação de feixes de ângulo amplo aumentam a cobertura da área
-A tecnologia de controlo de feixe alia-se a uma grande antena de 256 elementos e a um dispositivo de RF.
-A formação de feixes de ângulo amplo a ± 45 graus na horizontal contribui para uma cobertura de área alargada.
3)
Antena e módulo RF compactos para uma fácil instalação
-A integração altamente eficiente do dispositivo de RF possibilita uma dimensão compacta

Antecedentes do desenvolvimento

Para dar resposta ao rápido aumento de tráfego móvel e criar aplicações e serviços avançados, estão a ser desenvolvidas tecnologias 5G em todo o mundo para poderem ser comercializadas já em 2020. O 5G irá permitir transmissões a uma velocidade extremamente elevada de 20 Gpbs, muito superior à taxa de 3 Gbps prevista para o 4G. As duas tecnologias-chave são as múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) de grande volume, que utilizam bandas de frequência elevada para garantir uma grande largura de banda, que multiplexa espacialmente vários sinais simultaneamente na mesma frequência, enquanto compensa a grande perda de propagação a frequências mais elevadas através da utilização de antenas de vários elementos. A nova antena e o módulo RF da Mitsubishi Electric para estações de base 5G serão utilizados em MIMO de grande volume. Este trabalho inclui uma parte dos resultados de "O projeto de investigação e desenvolvimento para a criação do sistema de comunicações móveis de quinta geração", encomendado pelo Ministério do Interior e Comunicações do Japão.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.