PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3103
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
TÓQUIO, 8 de maio de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento do módulo de TFT-LCD a cores SXGA de 19,0 polegadas equipado com um painel tátil capacitivo e projetado, que utiliza um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. A venda de amostras será iniciada a 30 de junho através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo. O novo módulo será apresentado na 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) no complexo de exposições Tokyo Big Sight, de 10 a 12 de maio.
Módulo de TFT-LCD a cores da Mitsubishi Electric com painel tátil capacitivo e projetado
AA190EB02-PCAP
O novo módulo vem dar resposta à crescente necessidade da indústria de um vidro de proteção extraespesso ou operacional face ao uso de luvas. Permite ainda uma deteção precisa e multitoque, mesmo quando o ecrã está molhado. A combinação destas capacidades táteis inovadoras com as tecnologias de TFT-LCD comprovadas da Mitsubishi Electric suportará diversas aplicações e instalações.
Produto | Modelo | Tamanho do ecrã | Resolução | Controlador de LED | Envio |
---|---|---|---|---|---|
Módulo de TFT-LCD com painel tátil capacitivo e projetado |
AA190EB02-PCAP | 19,0'' | SXGA | Fornecido | 30 de junho de 2017 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.