PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3132

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric vai lançar um MMIC HEMT GaN na banda Ka para estações terrestres de comunicação via satélite

A potência de saída elevada e baixa distorção ajudam a reduzir a dimensão das estações terrestres de comunicação via satélite

Versão PDF (PDF:77.6KB)

TÓQUIO, 4 de outubro de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar um amplificador de circuito integrado de micro-ondas monolítico (MMIC) com transístor de elevada mobilidade de eletrões (HEMT) de nitreto de gálio (GaN) de 8 W na banda Ka (26-40 GHz) para estações terrestres de comunicação via satélite. O novo MGFG5H3001, que oferece os melhores níveis de baixa distorção e de potência de saída a 8 W, tem um tamanho compacto, o que irá ajudar a reduzir o tamanho dos transmissores de potência. A Mitsubishi Electric iniciará o envio de amostras a 1 de novembro.

MMIC HEMT GaN na banda Ka (MGFG5H3001)

As redes de satélites, que são usadas para comunicação de alta velocidade durante catástrofes naturais e em áreas em que as redes terrestres são difíceis de construir, são atualmente implementadas principalmente na banda C (4-8 GHz) e na banda Ku (12-18 GHz), mas a utilização de frequências mais elevadas está a crescer. Além disso, está a aumentar a procura de implementações na banda Ka, cuja frequência é mais elevada. O novo MMIC HEMT GaN na banda Ka da Mitsubishi Electric irá ajudar a responder à procura de implementações de frequência mais elevada, bem como facilitar o desenvolvimento de equipamentos de comunicações por satélite capazes de gerar uma potência de saída e eficiência extra elevadas.

Funcionalidades do produto

1)
A potência de saída líder no setor contribui para a redução do tamanho
- A configuração otimizada do transístor oferece uma potência de saída líder no setor de 8 W
- Um chip integra os circuitos dos transístores do amplificador, circuitos de equilíbrio e o linearizador de redução de distorção
- O número reduzido de peças irá ajudar a reduzir também o tamanho dos transmissores das estações terrestres de comunicação via satélite
2)
Redução de distorção líder no setor para uma integridade de sinal elevada e redução do tamanho
- O linearizador integrado proporciona uma distorção baixa para os transmissores de potência
- A integridade de sinal elevada e a necessidade reduzida de um linearizador externo contribuem para a redução do tamanho dos transmissores das estações terrestres de comunicação via satélite
3)
Irá permitir que novos equipamentos de estações terrestres de comunicação via satélite abranjam mais necessidades
- Prevê-se que dê origem a novo equipamento na banda Ka e a equipamento existente na banda Ku para implementações em vários intervalos de frequências

Calendário de vendas

Produto Aplicação Modelo Descrição geral Envio
Frequência Potência
de saída
saturada
Ganho
linear
MMIC
HEMT GaN
na banda KA
Estações terrestres
de comunicação via satélite
MGFG5H3001 27,5-31,0 GHz 39,0 dBm
(8 W)
15,0 dB 1 de novembro de 2017

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.