PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3133

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric acaba de desenvolver um sistema de monitorização do condutor com câmara de grande angular

O primeiro sistema capaz de monitorizar em simultâneo o condutor e o passageiro no banco da frente com uma câmara de grande angular

Versão PDF (PDF:97.1KB)

TÓQUIO, 5 de outubro de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento do primeiro sistema de monitorização do condutor no interior do veículo, que recorre a uma câmara de grande angular para detetar, em simultâneo, o condutor e o passageiro no banco da frente. Prevê-se que a tecnologia contribua para o aumento da segurança rodoviária a partir de 2018, assim que for lançada no mercado. A Mitsubishi Electric irá apresentar o seu sistema de monitorização do condutor durante a 45.ª edição do Tokyo Motor Show 2017, que decorre no complexo de exposições Tokyo Big Sight, em Tóquio, de 27 de outubro a 5 de novembro.

Normalmente, os sistemas de monitorização do condutor convencionais utilizam uma câmara para analisar o rosto do condutor e captar sinais de distração ou sonolência. Os sistemas de imagem mais recentes monitorizam não só o condutor, mas também o passageiro no banco da frente, para proporcionar um maior nível de segurança e comodidade. A Mitsubishi Electric acaba de desenvolver uma tecnologia que utiliza apenas uma câmara de grande angular para monitorizar o condutor e o passageiro no banco da frente e, deste modo, alertá-los para comportamentos de condução potencialmente perigosos, tais como olhar para o lado ou sonolência. Permite ainda identificar os movimentos das mãos e do rosto, de forma a proporcionar um maior nível de assistência, como por exemplo, ajustar a regulação do ar condicionado.

Principais funcionalidades

1)
Monitorização do condutor e do passageiro no banco da frente para um maior nível de segurança e comodidade
- Monitoriza o condutor e o passageiro no banco da frente para fornecer assistência automatizada, como o ajuste do ar condicionado ou do sistema de entretenimento áudio.
- Reconhece os gestos das mãos do condutor e do passageiro no banco da frente para controlar vários dispositivos no interior do veículo.
- Deteção em vias de desenvolvimento não só da cabeça, mas também do tronco, que servirá para detetar comportamentos potencialmente perigosos, como posturas anormais (por exemplo, o corpo completamente curvado ou demasiado recostado).
2)
Instalação flexível da posição da câmara
- A câmara de grande angular pode ser instalada de forma flexível no interior do veículo, eliminando a necessidade de instalar uma segunda câmara para o passageiro no banco da frente.

Patentes pendentes

40 no Japão e 22 fora do Japão.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.