PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3134

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Sistema da Mitsubishi Electric que utiliza projeções na superfície da estrada e ecrãs na carroçaria para indicar os movimentos do veículo com precisão

O sistema de iluminação segura será apresentado na 45.ª edição do Tokyo Motor Show

Versão PDF (PDF:76.4KB)

TÓQUIO, 10 de outubro de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o seu novo sistema de iluminação segura, que utiliza projeções na superfície da estrada e ecrãs nas carroçarias dos automóveis para informar os peões e os outros condutores dos movimentos e ações do veículo. Serão apresentadas algumas funcionalidades do sistema com o concept car EMIRAI4 da Mitsubishi Electric durante a 45.ª edição do Tokyo Motor Show de 2017, que terá lugar no complexo de exposições Tokyo Big Sight em Tóquio, Japão, de 27 de outubro a 5 de novembro.

O sistema projeta grandes sinais luminosos e fáceis de compreender à vista desimpedida dos peões e dos condutores de outros veículos. Através da utilização de uma combinação de projeções na superfície da estrada e ecrãs nas carroçarias dos veículos, o sistema alerta de forma eficiente os outros utilizadores da via quando o condutor tencionar inverter a marcha ou abrir uma porta. As ações naturais do condutor ativam o sistema de forma rápida e automática, garantindo um tempo de reação adequado por parte dos transeuntes e veículos.

Os indicadores luminosos oferecem vantagens importantes à segurança automóvel para uma comunicação intuitiva com outros veículos e peões. De acordo com uma pesquisa, 60% das mortes de peões nas estradas ocorrem à noite, pelo que se espera que as projeções iluminadas, claramente visíveis para os peões em situações de pouca luz, ajudem a reduzir este número de fatalidades. Além disso, as ações dos veículos autónomos do futuro poderão ser difíceis de interpretar, pelo que os ecrãs extra intuitivos que utilizem iluminação poderão ajudar a comunicar as ações desses veículos de uma forma eficiente.

De futuro, a Mitsubishi Electric planeia continuar a aperfeiçoar as suas tecnologias de iluminação segura com vista à segurança automóvel melhorada e à prevenção de acidentes.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.