PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3151

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric anuncia conceitos para viagens de comboio avançadas

Zonas de recolha de bilhetes acessíveis a pessoas com deficiência, serviços a bordo personalizados e muito mais

Versão PDF (PDF:184.5KB)

TÓQUIO, 20 de novembro de 2017A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje uma variedade de soluções concetuais para estações ferroviárias e carruagens mais cómodas e práticas, incluindo melhorias como zonas de recolha de bilhetes acessíveis a pessoas com deficiência, serviços a bordo personalizados e muito mais. Os conceitos estarão em exposição na Mass-Trans Innovation Japan 2017, a decorrer no complexo de exposições Makuhari Messe em Chiba, Japão, de 29 de novembro a 1 de dezembro.

Zonas de recolha de bilhetes acessíveis a pessoas com deficiência na estação

Ecrã de monitorização da segurança para permitir a localização na estação

Ecrã do serviço a bordo

Funcionalidades

1)
Zonas de recolha de bilhetes acessíveis a pessoas com deficiência nas estações
— O conceito propõe zonas de recolha de bilhetes acessíveis a pessoas com deficiência e equipadas com tecnologia de comunicação sem fios, para que os passageiros não sejam obrigados a passar um cartão IC no leitor. Basta passarem pela cancela para obter autorização.
— A solução permite que os utilizadores de cadeiras de rodas e pessoas com carrinhos ou malas grandes passem sem problemas.
— O estado de autorização de cada passageiro e a zona de passagem são apresentados no chão.
2)
Suporte para localização na estação efetuada pelos operadores ferroviários
— A localização das pessoas na estação ou nos comboios é monitorizada para que o pessoal possa prestar assistência quando necessário, por exemplo, a pessoas com deficiência, e para evitar situações de não pagamento de bilhetes.
— A assistência durante o trajeto e as outras atividades podem ser visualizadas por outros membros do pessoal para ajudar a maximizar o serviço.
3)
Monitores que apresentam serviços a bordo personalizados e convenientes baseados nos cartões IC
— Os ecrãs LCD nos encostos dos assentos anunciam serviços a bordo de valor acrescentado.
— Os serviços personalizados baseiam-se nas informações do cartão IC de cada passageiro.
・Função de alarme com base no destino registado do passageiro, ajustada em caso de atrasos dos comboios
・Recomendações de refeições e bebidas a bordo com base nas preferências pessoais
・Conteúdo de vídeo recomendado de acordo com os tempos de viagem e opções de visualização de vídeo/reprodução de áudio
— Atualizações sobre atrasos, entre outras informações, e visualização da localização do carrinho de refeições e bebidas.

As pessoas estão cada vez mais interessadas em meios de transporte totalmente integrados que permitam viajar de forma confortável e desfrutar de serviços úteis. Embora as cancelas automáticas atuais permitam que os passageiros passem sem problemas, as pessoas em cadeiras de rodas, com malas grandes ou carrinhos podem ter dificuldades em passar um cartão IC no leitor e/ou passar por cancelas estreitas. Além disso, existe uma procura crescente de assistência especializada e serviços personalizados nos comboios.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.