PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3152
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Permite que os robôs industriais tenham capacidades de montagem ágil e rápida, semelhantes às de um ser humano
TÓQUIO, 21 de novembro de 2017 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu um algoritmo de controlo rápido de realimentação de força para robôs industriais utilizando a sua própria tecnologia de inteligência artificial (IA), a Maisart*, resultando num menor número de testes necessários para realizar tarefas de precisão com pouca tolerância e em menos tempo, em comparação com a montagem com robôs assistidos por humanos. Nos testes realizados pela empresa, o algoritmo diminuiu os tempos de montagem em cerca de 65 porcento sem que os robôs tivessem de se mover violentamente. A Mitsubishi Electric espera que o algoritmo melhore a eficiência das tarefas robóticas na montagem de componentes elétricos, como conectores e placas de circuitos impressos, e na inserção de peças mecânicas. A Mitsubishi Electric vai apresentar o novo algoritmo de controlo rápido de realimentação de força durante a International Robot Exhibition no complexo de exposições Tokyo Big Sight, de 29 de novembro a 2 de dezembro.
* Maisart (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology: A IA da Mitsubishi Electric cria a tecnologia mais avançada)
Num período em que o interesse em sistemas de produção celular implementados por humanos é cada vez maior, os sistemas de produção automática que utilizam robôs industriais também têm demonstrado ser uma grande promessa em países desenvolvidos como o Japão, onde a mão de obra está a diminuir. Até agora, no entanto, os sistemas automáticos de operações de inserção e de montagem de precisão exigiam ajustes de parâmetros e de programação, efetuados por pessoal qualificado, para atingir a flexibilidade dos processos de montagem implementados por humanos. Esses requisitos aumentam os custos e o tempo de montagem que os fabricantes pretendiam reduzir.
Graças à tecnologia de IA Maisart da Mitsubishi Electric, o novo algoritmo de controlo rápido de realimentação de força diminui o tempo de montagem e elimina os movimentos violentos dos robôs de montagem. A tecnologia permite que os parâmetros das tarefas, como a velocidade, sejam ajustados de forma rápida e precisa. Em particular, é possível incorporar dados de sensor de força de alta precisão sem parar os robôs. Convencionalmente, os robôs são parados antes de se introduzir o controlo de realimentação de força. O novo algoritmo da Mitsubishi Electric elimina este passo.
No futuro, a Mitsubishi Electric continuará a aplicar a sua própria tecnologia de IA para desenvolver robôs industriais inteligentes e algoritmos de controlo rápido de realimentação de força para sistemas de montagem mais rápidos e com menores custos.
Resumo | Desempenho | |
---|---|---|
Novo | Comandos de velocidade variável para os quais os parâmetros podem ser ajustados automaticamente utilizando IA. | Tempo de deslocação: 1,9 segundos Força aplicada: menos de 10 N** |
Convencional | Comandos de velocidade de valor constante que têm de ser ajustados manualmente. | Tempo de deslocação: 5,5 segundos Força aplicada: menos de 20 N |
** Newton = peso (kg) x aceleração (m/s2)
Maisart é uma marca comercial da Mitsubishi Electric Corporation.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.