PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3161

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Tecnologia de câmara com reconhecimento de objetos e IA exclusiva para carros sem espelhos do futuro desenvolvida pela Mitsubishi Electric

Reconhecimento imediato de motivos distantes que permite melhorar a segurança rodoviária

Versão PDF (PDF:239.1KB)

TÓQUIO, 17 de janeiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento de uma tecnologia de câmara para automóveis com o que se acredita ser o mais elevado desempenho do setor e que permite detetar vários tipos de objetos até 100 metros. Esta tecnologia fornecerá avisos atempados aos condutores para permitir uma melhoria da segurança rodoviária nos carros sem espelhos do futuro. Prevê-se que a solução, que se baseia na tecnologia de inteligência artificial (IA) Maisart exclusiva da Mitsubishi Electric, ajude a evitar acidentes, especialmente quando os condutores mudam de faixa. A utilização de carros sem espelhos, que contêm sistemas de monitorização com câmara em vez de retrovisores e espelhos laterais, foi aprovada na Europa e no Japão em 2016. O lançamento dos primeiros carros comerciais sem espelhos está previsto já para o início do próximo ano no Japão.

Principais funcionalidades

1)
Deteção imediata de objetos até 100 metros
— A tecnologia proposta pela Mitsubishi Electric utiliza um novo modelo computacional de reconhecimento visual que imita o comportamento de visão humano para focar rapidamente em zonas adequadas do campo de visão.
— Em comparação com os sistemas convencionais baseados em câmaras, a tecnologia proposta, com o que se acredita ser o mais elevado desempenho do setor, permite aumentar significativamente a distância máxima de deteção de objetos de cerca de 30 metros para 100 metros. Esta tecnologia permite também melhorar a precisão na deteção de objetos de 14% para 81%.
2)
Reconhecimento de objetos em tempo real através da tecnologia de IA Maisart exclusiva da Mitsubishi Electric
— Os algoritmos relativamente simples do modelo computacional de reconhecimento visual libertam os recursos do sistema para permitir um desempenho em tempo real, mesmo em sistemas integrados no veículo.
— A tecnologia de IA Maisart da Mitsubishi Electric, que fornece IA compacta para dispositivos de baixo custo, permite distinguir os tipos de objetos, como peões, carros e motos.

Futuros desenvolvimentos

— Desempenho mais robusto para permitir a condução sob condições meteorológicas adversas, à noite e em estradas sinuosas.
— Maior precisão de reconhecimento através da utilização de informações em séries de tempo.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.