PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3169

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric desenvolve uma tecnologia IA de controlo inteligente que se adapta rápida e agilmente a condições em constante mudança

Permite que robôs industriais otimizem ações em tempo real, mesmo à medida que os objetos se movem

Versão PDF (PDF:220.2KB)

TÓQUIO, 8 de Fevereiro de 2018 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial (IA) de controlo inteligente sob a sua marca IA Maisart*, que permite que dispositivos tais como robôs industriais captem rapidamente e se adaptem de forma ágil em tempo real às condições em constante mudança de objetos alvo. A aplicação da presente tecnologia IA em dispositivos irá simplificar tarefas de automatização, mesmo em caso de as condições mudarem dramaticamente, ao permitir, por exemplo, que os dispositivos se adaptem à alteração da forma de um objeto não rígido.

*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (A IA da Mitsubishi Electric cria a tecnologia mais avançada)

Principais características

1)
Utiliza tecnologia IA e vários sensores para captar as alterações em objetos em tempo real
A tecnologia capta o estado de um objeto através de vários sensores e, em seguida, reconhece qualquer alteração, ao aplicar a IA de aprendizagem inteligente da marca Maisart da empresa. Através de estimativas repetidas baseadas na aprendizagem profunda, os testes demostraram que a tecnologia pode reduzir o tempo de aprendizagem e captar as alterações nas condições em apenas 3,5 ms.

2)
Tecnologia que redesenha os algoritmos de controlo de forma autónoma em tempo real
A geração automática de algoritmos de controlo ótimo através de aprendizagem por reforço profunda liberta os criadores do design de terem de redesenhar algoritmos de controlo complexos. A aplicação desta tecnologia em robôs industriais, etc., torna possível que tais dispositivos se adaptem a objetos aos quais normalmente é difícil se adaptar, como objetos flexíveis que mudam de forma ou objetos para os quais as condições podem mudar drasticamente.

Objetivos de desenvolvimento

  Método de aprendizagem/controlo Alvo
Novo Captar imediatamente as condições, utilizando vários tipos de sensores e controlo em tempo real Adaptação a objetos como, por exemplo, itens flexíveis que mudam as respetivas formas ou para condições que podem mudar rapidamente
Convencional Aprender e controlar com base em condições predeterminadas Apenas objetos para quais as condições são alteradas de forma previsível

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.