PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3174
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
TÓQUIO, 14 de fevereiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de multiplexação espacial de 16 feixes que funciona a 28 GHz para estações base móveis de quinta geração (5G) e que demonstrou o que parece ser o primeiro1 sistema de 5G do mundo a atingir os 25,5 Gbps num dispositivo de utilizador a 28 GHz com uma largura de banda de 500 MHz. A Mitsubishi Electric espera que o seu novo sistema móvel ajude a criar uma sociedade na qual os dispositivos móveis estão permanentemente ligados através de uma transmissão de banda larga. Os detalhes do sistema serão anunciados na conferência IEICE Technical Committee on Radio Communication Systems (Comité técnico de sistemas de comunicação de rádio do IEICE) a 28 de fevereiro. Estão planeados ensaios ao ar livre no ano fiscal de 2018.
1 De acordo com a investigação da Mitsubishi Electric à data de 14 de fevereiro de 2018
A tecnologia de multiplexação espacial de 16 feixes consiste em oito unidades analógicas de processamento de comunicações de baixa potência que formam 16 feixes e um algoritmo de processamento digital de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) de forma a reduzir a interferência entre feixes. O novo sistema possibilita o ganho de 4096 elementos de antena, mantendo a complexidade computacional igual à de apenas 16 elementos de antena. O novo sistema de telecomunicações móveis que funciona a 28 GHz produziu uma eficiência espectral de 63,7 bps/Hz2 e uma taxa de transmissão do satélite de 25,5 Gbps, o que se acredita ter sido a primeira vez em todo o mundo, com uma largura de banda de 500 MHz para um dispositivo de utilizador único.
2 Presume-se que a ocupação de tempo da transmissão do satélite seja de 80% durante o intervalo de transmissão. O restante do intervalo é usado para transmissão para o satélite.
O módulo RF com várias antena MIMO de dois feixes inclui duas unidades de antena com relação de fase ativa (APAA) a funcionar a 28 GHz, cada uma com 256 elementos de antena densamente integrados e dispositivos RF. A espessura de apenas 7 cm do módulo RF, aproximadamente um terço da espessura do modelo anterior, irá permitir uma instalação fácil para ampla implementação de sistemas de 5G.
Parâmetros de transmissão | Capacidade de transmissão máxima | Tecnologia de transmissão espacial utilizada | |
---|---|---|---|
5G | Transmissão paralela de 16 fluxos a 500 MHz | 25,5 Gbps | Tecnologia de multiplexação espacial de 16 feixes de utilizador único3 |
Convencional (4G) | Transmissão paralela de 4 fluxos a 60 MHz | 788 Mbps4 | Tecnologia MIMO de utilizador único |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.