PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3176
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Processamento em tempo real melhorado e custos reduzidos que vão alargar as oportunidades para o desenvolvimento de IA em eletrodomésticos, elevadores, mapas de alta precisão e muito mais
TÓQUIO, 14 de fevereiro de 2018 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial (IA) de hardware compacto que pode ser implementada em arranjos de portas programáveis em campo (FPGA) de pequenas dimensões, que os utilizadores e os criadores podem configurar para desenvolver aplicações personalizadas. A Mitsubishi Electric utilizou a sua tecnologia de IA da marca Maisart* para alcançar uma solução que utiliza uma ordem de cálculo altamente eficiente e uma arquitetura de circuito otimizada para um processamento em tempo real melhorado e custos reduzidos, que deverá alargar o âmbito da implementação de IA em eletrodomésticos, elevadores, mapas de alta precisão e muito mais.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (A IA da Mitsubishi Electric cria a tecnologia mais avançada)
Tempo de processamento em FPGA das mesmas dimensões | Escala de FPGA necessária para inferência do mesmo nível | Bandas/padrões | |
---|---|---|---|
Proposta | IA compacta em FPGA | Curto (1/10 do tempo convencional**) | 3 |
Tecnologia convencional | 12 dB | 35% | 1 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.