PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3187

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric lança o software iQ Edgecross

A empresa irá tirar proveito das tecnologias de inteligência artificial (IA) exclusivas para aumentar a eficiência e a qualidade da fábrica de produção através da manutenção preventiva

Versão PDF (PDF:285.1KB)

TÓQUIO, 19 de abril de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar um analisador de dados em tempo real e quatro coletores de dados sequencialmente a partir do final de junho de 2018 como acréscimos à linha de produtos do software de edge computing iQ Edgecross. Os produtos iQ Edgecross são compatíveis com a plataforma de software aberta Edgecross, que é utilizada para integrar a automação da fábrica (AF) e as tecnologias da informação (TI). O analisador de dados em tempo real é um software equipado com tecnologia de inteligência artificial (IA) exclusiva para diagnóstico e análise de dados, que os clientes irão utilizar para intensificar a manutenção preventiva e a qualidade nas suas fábricas de produção. Os coletores de dados facilitam e aceleram a recolha de dados. Em conjunto, os novos produtos irão melhorar a eficiência ao intensificarem o edge computing nas soluções de AF e-F@ctory integradas da Mitsubishi Electric, que os clientes utilizarão para reduzir os custos totais do desenvolvimento, da produção e da manutenção.

A função do iQ Edgecross na solução de e-F@ctory

Principais funcionalidades

1)
Analisador de dados em tempo real com IA que intensifica a manutenção preventiva
– Realiza diagnósticos e análises de dados em tempo real dos sistemas de produção em funcionamento, utilizando um software em vez de vários em separado para finalidades diferentes (ou seja, análise offline e diagnósticos em tempo real).
– Aumenta a precisão de deteção de anomalias no equipamento durante a execução do diagnóstico em tempo real através de tecnologia de reconhecimento de formas de onda semelhante, uma tecnologia de IA Mitsubishi Electric Maisart1, para memorizar e reconhecer dados, tais como padrões de forma de onda do sensor.
– Implementa a manutenção preventiva e a melhoria da qualidade sem programação adicional. Em caso de problemas, além de utilizar as tecnologias de IA, a análise de fatores foi simplificada com ferramentas de diagnóstico estatístico, tal como o método Mahalanobis-Taguchi (deteta diferenças do funcionamento normal ao correlacionar conjuntos de dados) e a análise de regressão multivariável de dados.

1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologies (A IA da Mitsubishi Electric cria tecnologias mais avançadas):
tecnologias de IA fundamentadas e aplicadas de marca
2)
Dados da fábrica recolhidos facilmente e a alta velocidade através de quatro tipos de coletores de dados
– Recolhe facilmente os dados de equipamentos e de dispositivos através de coletores de dados compatíveis com SLMP2, OPC UA3 e MTConnect4.
– Os coletores de dados são totalmente compatíveis com a Rede de Campo CC-Link IE para permitir uma recolha de dados de alta velocidade (até 1 ms) em locais de produção e, assim, garantir um controlo altamente preciso do equipamento5.

2 Protocolo de mensagens sem interrupções: um protocolo comum que permite a várias aplicações comunicarem entre si sem qualquer limitação da rede/limitações de produtos Ethernet nem de dispositivos compatíveis com CC-Link IE.
3 Norma de comunicações sem restrição de plataforma desenvolvida pela OPC Foundation nos EUA.
4 Norma de comunicação para ferramentas automáticas criada pelo MTConnect Institute nos EUA.
5 Pré-instalado em computadores de utilização industrial Mitsubishi Electric MELIPC Série MI5000 (consulte o comunicado de imprensa "Mitsubishi Electric lança computadores industriais da série MELIPC", lançado a 19 de abril de 2018). Futuramente, a empresa planeia vender o software como produto autónomo.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.