PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3194
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
TÓQUIO, 29 de maio de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que será lançado a 30 de maio um modelo robusto de terminal de operação gráfico da série GOT2000, um tipo de interface homem-máquina (HMI), que permite aos trabalhadores monitorizarem, operarem e ajustarem máquinas utilizadas em condições extremas (incluindo a temperaturas muito elevadas, em condições de iluminação extremamente brilhante, fortes vibrações ou choques e água de alta pressão).
Produto | Modelo | Especificações | Lançamento | Meta de vendas por ano |
---|---|---|---|---|
Modelo robusto da série GOT2000 |
GT2507T-WTSD | ・Ecrã panorâmico de 7 polegadas ・Cor do painel: prateado ・Painel frontal: alumínio |
30 de maio de 2018 | 3000 unidades |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.