PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3197

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric apresenta módulo ótico compacto, flexível e altamente eficiente para faróis LED na idade da mobilidade inteligente

Design e iluminação avançados irão contribuir para a facilidade de condução e a segurança

Versão PDF (PDF:322.7KB)

TÓQUIO, 7 de junho de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu um módulo ótico compacto e altamente luminoso para faróis LED, utilizando um sistema único que combina uma lente convergente e uma lente de projeção para faróis LED mais eficientes. Apesar de medir apenas 20 milímetros de altura, o novo sistema alcança 180% de eficiência luminosa, o que é equivalente a lentes de projeção maiores de 40 a 60 milímetros. O controlo ideal da distribuição de luz e a flexibilidade do design melhoram a facilidade de condução e a segurança rodoviária, além de reduzirem o consumo de energia, tornando o módulo uma solução ideal para a próxima geração de mobilidade inteligente. A nova tecnologia vai estar em exposição no stand da Mitsubishi Electric durante a CES Asia 2018, em Xangai, China, de 13 a 15 de junho.

Protótipo do módulo ótico recém-desenvolvido/Módulo ótico compacto, flexível e altamente eficiente para faróis LED

Os sistemas óticos dos faróis recolhem a luz projetada a partir de uma fonte de luz LED para formar um feixe de luz com uma linha de corte para os médios. Os sistemas convencionais utilizam refletores com espelhos revestidos que são suscetíveis a perdas de reflexão, a baixa eficiência e ocupam espaço devido ao seu tamanho de grande dimensão. A Mitsubishi Electric, com o objetivo de melhorar a segurança de condução noturna, através do alcance de visibilidade superior para o condutor e da eliminação dos reflexos para outros veículos e peões, desenvolveu um módulo ótico para faróis LED que é compacto, de alta eficiência luminosa e está equipado com funções avançadas e precisas de controlo dos feixes e oferece flexibilidade de design.

Funcionalidades

1)
Projeção direta para uma eficiência luminosa mais elevada e compacta
– Sistema ótico único para a convergência e projeção de uma fonte de luz LED.
– O design compacto com 20 mm de altura não inclui espelho.
– Eficiência luminosa de 180% equivalente a projetores maiores de 40 mm a 60 mm.
– A eficiência luminosa mais elevada e compacta permite a flexibilidade de design, resultando em diversas opções de iluminação (estreita, múltipla ou única) para motociclos e automóveis.

O sistema ótico incorpora apenas dois componentes principais: uma lente convergente e uma lente de projeção. A lente convergente, que suprime a difusão e cria um feixe de luz sem perdas refletoras, envia a luz LED para a lente de projeção, onde a luz atinge uma superfície refletora metalizada sem vácuo. A luz é projetada para a frente em paralelo, o que resulta numa eficiência luminosa elevada.
2)
Controlo eficaz dos feixes para uma facilidade de condução e uma segurança melhoradas
– O sensor deteta peões e ilumina-os com um feixe de luz concentrado para compensar os médios.
– A temperatura da cor* pode ser ajustada para a visibilidade de cor noturna do condutor.
– Feixe de condução adaptativo (ADB) através de funções precisas de controlo dos feixes.

Os obstáculos que não são iluminados pelos médios constituem um desafio pelo que a Mitsubishi Electric desenvolveu uma função que projeta um feixe de luz concentrado em obstáculos detetados por um sensor, permitindo a identificação antecipada de peões, etc. para uma condução noturna mais segura.

Além disso, dispõe de uma interface homem-sistema que permite o ajuste da temperatura da cor da luz, de acordo com as necessidades do condutor, melhorando desta forma a visibilidade noturna de cada condutor. Além disso, o controlo da iluminação LED inclui ADB (feixe de condução adaptativo) para uma condução passiva com máximos de forma a garantir uma visibilidade superior.

*Medida quantitativa de cores que vão do branco azulado, ao branco amarelado, ao vermelho

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.