PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3210

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric expande a gama de módulos de TFT-LCD a cores com painéis táteis capacitivos e projetados para aplicações industriais

Sensibilidade e função tátil líderes no mercado, combinadas com vidro de proteção com um máximo de 5 mm

Versão PDF (PDF:326.9KB)

TÓQUIO, 12 de setembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento dos módulos de TFT-LCD a cores WXGA de 7,0 polegadas e XGA de 15,0 polegadas equipados com painéis táteis capacitivos e projetados, utilizando um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. Os novos módulos foram concebidos para aplicações industriais, incluindo ferramentas de medição de máquinas, construção, veículos agrícolas e automação industrial, bem como terminais ponto de venda em postos de combustível. A venda de amostras será iniciada a 31 de outubro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

WXGA de 7,0"/XGA de 15,0"

Módulos de TFT-LCD a cores com painel tátil capacitivo e projetado da Mitsubishi Electric

Os novos módulos vão dar resposta à crescente procura da indústria por um vidro de proteção mais espesso e resistente que possa ser manuseado com luvas. Um multitoque preciso é possível mesmo quando os ecrãs estão molhados. Combinando estas capacidades de painel tátil inovadoras com a tecnologia comprovada TFT-LCD da Mitsubishi Electric, os novos modelos foram concebidos para serem compatíveis com uma variada gama de aplicações e configurações de instalação.

Funcionalidades do produto

1)
Painéis táteis capacitivos e projetados que oferecem uma utilização superior
– Proteção de vidro espesso com 5 mm que resiste às utilizações mais intensas
– Utilização com dez pontos de toque para uma deteção precisa
– Utilização de elevado nível, mesmo com luvas ou em ecrãs molhados
2)
Solução total de painel tátil
– Solução unificada para TFT-LCD, painel tátil e placa de controlo tátil
– Colagem ótica opcional* para imagens mais nítidas em condições de muita luz
– Vidro de proteção temperado e tratamento de superfície antirreflexo e antimanchas, permitindo uma maior variedade de utilizações
– Painel tátil TFT-LCD com PCAP instalado de fábrica, vidro de proteção e controlador tátil, que oferecem uma fiabilidade superior

*Colagem em resina do módulo de TFT-LCD, sensor do painel tátil e vidro de proteção

Calendário de venda de amostras

Produto Modelo Tamanho do ecrã Resolução Brilho
(cd/m2)
Envio
Módulos de TFT-LCD com painéis táteis capacitivos e projetados AA070TA01ADA11 7,0" WXGA 800 31 de outubro de 2018
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15,0" XGA 600 30 de novembro de 2018
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.