PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3216

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric lançará sistema de mapeamento móvel compacto "MMS-G"

Modelo compacto e leve para transporte e instalação fáceis que deverá expandir o negócio global

Versão PDF (PDF:612.3KB)

TÓQUIO, 9 de outubro de 2018A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar uma versão compacta do seu sistema de mapeamento móvel (MMS) a 25 de dezembro. Os MMS são sistemas de medição de elevada precisão compostos por antenas GPS de instalação em automóveis, scanners a laser e câmaras para recolher dados de localização 3D sobre superfícies das estradas e elementos em seu redor, normalmente utilizados como dados fundamentais para criar mapas 3D de alta definição para condução autónoma e inspeções de infraestruturas. O novo MMS-G compacto, leve e transportável, que é adequado especialmente à montagem em automóveis, transportes ferroviários, carrinhos ou embarcações, deverá ser utilizado para aplicações diversificadas em mercados, incluindo os mercados da Europa, da América do Norte, da Ásia e da Oceânia, nos quais se prevê um crescimento elevado.

O novo MMS-G será apresentado no stand da Mitsubishi Electric, n.º 12.1E.080 no hall 12.1 durante a INTERGEO no complexo de exposições Messe Frankfurt em Frankfurt, na Alemanha, de 16 a 18 de outubro de 2018.

O MMS-G foi concebido para instalações diversificadas/em nuvem de pontos 3D criada a partir de dados obtidos pelo MMS

Funcionalidades do produto

1)
Modelo compacto e leve para transporte fácil e instalações diversificadas
– O design compacto integra três antenas de sistema de navegação por satélite globais (GNSS) num só aparelho para reduzir o peso em cerca de 50% em comparação com o modelo existente MMS-G220Z.
– A unidade de montagem em tejadilho divide-se em duas para fácil transporte/instalação e mão de obra reduzida.
– Montagem diversificada não só em automóveis, mas também em transportes ferroviários, carrinhos, embarcações, etc.
2)
Estudos de campo diversificados de alta precisão para mapeamento 3D e inspeções de infraestruturas
– A unidade de medição inercial (IMU; para detetar a posição, a velocidade, a atitude e o rumo) e o sensor de velocidade podem ser utilizados nos locais onde os sinais de satélite não podem ser recebidos, como em túneis.
– A câmara de alta sensibilidade ativa a recolha de dados noturna.
3)
A utilização simples não exige formação especializada
– O software operacional exclusivo e único e a GUI (interface gráfica do utilizador) permitem a realização de estudos no terreno sem configurações complexas.
– A precisão de medição estimada pode ser confirmada num ecrã operacional em tempo real, permitindo que os utilizadores selecionem eficazmente as operações para uma recolha de dados otimizada.
– Os dados recolhidos podem ser utilizados para criar facilmente nuvens de pontos a laser 3D com o software de pós-processamento (que é fornecido).

Aplicação futura

A Mitsubishi Electric está a desenvolver mercados na Europa, na América do Norte, na Ásia e na Oceânia, onde se prevê um crescimento da procura por estudos de campo e inspeções de infraestruturas precisos e eficientes. Esta procura é particularmente promissora na América do Norte e na Europa, onde os mapas 3D de alta definição são necessários enquanto dados fundamentais para demonstrações de condução autónoma atualmente em curso e sistemas comerciais previstos para o futuro.

Para além da sua aplicação em estudos de campo e recolha de dados para mapas de condução autónoma, o novo MMS-G da Mitsubishi Electric pode ser instalado com flexibilidade para inspecionar ferrovias, diques costeiros, zonas de difícil acesso e muito mais. Espera-se que seja amplamente utilizado, expandindo desta forma o negócio global da Mitsubishi Electric nesta área.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.