PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3217

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric testa LIDAR de vento e DIAL de vapor de água, que inclui o amplificador de laser com a potência de saída mais elevada do mundo, para a previsão antecipada de chuvas torrenciais

Irá permitir uma melhor previsão de chuvas torrenciais

Versão PDF (PDF:451.7KB)

TÓQUIO, 11 de outubro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que iniciou testes de demonstração de um novo sistema equipado com os métodos de medição LIDAR (deteção e telemetria por luz) de vento e DIAL (LIDAR de absorção diferencial) de vapor de água, para a previsão antecipada de chuvas torrenciais. O sistema incorpora um amplificador de laser de guia de onda com elevada potência de saída recém-desenvolvido, que proporciona o que parece ser a potência de saída mais elevada do mundo com 15,8 milijoules, utilizando um laser de impulsos de frequência única com 1,5 μm de comprimento de onda, que não é prejudicial aos olhos. Espera-se que os testes demonstrem que o sistema mede em simultâneo o vapor de água no ar e as correntes de ar ascendente, que provocam nuvens "cumulonimbus", de forma mais rápida e precisa e num alcance maior em comparação com as alternativas convencionais. No futuro, a Mitsubishi Electric espera desenvolver mais melhorias antes do lançamento de um sistema comercial para a previsão extremamente antecipada de chuvas torrenciais.

O sistema de demonstração do LIDAR de vento e do DIAL de vapor de água será apresentado na CEATEC JAPAN 2018 no complexo de exposições Makuhari Messe, em Chiba, Japão, de 16 a 19 de outubro.

Demonstração de DIAL de vapor de água e LIDAR de vento

Princípios das medições DIAL de vapor de água e LIDAR de vento

O novo sistema, baseado num sistema convencional de LIDAR de vento que a Mitsubishi Electric lançou a 28 de maio de 2014, foi melhorado para permitir a medição do vapor de água na atmosfera. Transmite feixes de laser do solo para medir em simultâneo a quantidade e distância do vapor de água, bem como a velocidade e direção do vento.

As catástrofes relacionadas com condições meteorológicas extremas estão a aumentar a nível mundial. No caso de chuvas torrenciais, os alertas antecipados devem ser emitidos o mais rápido possível para permitir a evacuação segura da população. No entanto, os radares meteorológicos convencionais só detetam as nuvens "cumulonimbus" após a sua formação, o que dificulta a previsão atempada de chuvas torrenciais e impossibilita que as evacuações sejam realizadas de forma adequada. A fim de facilitar uma previsão melhor, a Mitsubishi Electric tem testado e aperfeiçoado extensivamente a precisão de medição dos novos métodos DIAL de vapor de água e LIDAR de vento, que estão agora na fase de testes de demonstração.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.