PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3224

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric dá início ao funcionamento de instalações de verificação de corrente contínua de alta tensão

Lançamento de negócio global de conversores de fontes de tensão com base no sistema HVDC

Versão PDF (PDF:210.7KB)

TÓQUIO, 13 de novembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) anunciou hoje que o funcionamento das instalações de verificação de corrente contínua de alta tensão (HVDC, high-voltage direct current) que a empresa construiu no seu centro de sistemas de distribuição e transmissão em Amagasaki, no Japão, terá início a 26 de novembro. As novas instalações de verificação irão sustentar a entrada da empresa no mercado global de sistemas de conversores de fontes de tensão (VSC, voltage-source converters). A Mitsubishi Electric espera uma receita de mais de 50 mil milhões de ienes (aproximadamente 450 milhões de dólares americanos) em encomendas globais de sistemas HVDC-Diamond® até 2020.

Novas instalações de verificação de HVDC da Mitsubishi Electric

Os sistemas de HVDC ajudam a reduzir as emissões de CO2 através da integração eficiente e da expansão das energias renováveis, como a energia fotovoltaica e eólica offshore. A Mitsubishi Electric estima que o valor do mercado global de sistemas de HVDC foi de cerca de 770 mil milhões de ienes (aproximadamente 7 mil milhões de dólares) em 2017 e que deverá crescer cerca de 6% ao ano. Existem dois tipos de sistemas de HVDC, os sistemas de VSC e os sistemas de conversores comutados por linha (LCC, line-commutated converter), dos quais apenas o último necessita de uma fonte de alimentação externa. Espera-se que os sistemas de HVDC baseados em VSC atraiam uma maior procura, pois requerem menos condições para a ligação de linhas de transmissão.

A Mitsubishi Electric está a lançar o negócio de sistemas de HVDC baseados em VSC para dar resposta às exigências de procura do mercado global por sistemas elétricos modernos. Através das novas instalações de verificação, a empresa oferecerá sistemas altamente fiáveis através da função de verificação e do desempenho do funcionamento, incluindo uma avaria nas redes CA e CC a uma escala real.

Novas instalações de verificação de HVDC

Localização 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japão
Área de construção 1217,6 metros quadrados (aproximadamente 13 450 pés quadrados)
Área útil 1767,8 metros quadrados (aproximadamente 18 300 pés quadrados)
Estrutura Estrutura de aço de dois andares
Início das atividades 26 de novembro de 2018
Produtos Sistema Back-to-Back baseado em VSC de 50 MW*
Instalações principais Conversor, controlo e proteção, equipamento de CA
  • *Transfere energia entre dois conversores no mesmo local

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.