PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3232

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric prestes a lançar produtos de automação industrial compatíveis com CC-Link IE TSN

Contribuirão para a construção de soluções industriais inteligentes ao utilizar a solução e-F@ctory com a tecnologia TSN

Versão PDF (PDF:299.5KB)

TÓQUIO, 27 de novembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar produtos de automação industrial, como controladores programáveis, computadores industriais (IPC, industrial PC), servo-amplificadores, interfaces homem-máquina (HMI, human-machine interfaces) GOT, conversores e robôs que são compatíveis com a CC-Link IE TSN, a primeira rede industrial aberta do mundo a utilizar a tecnologia de redes sensíveis ao tempo (TSN)*. A CC-Link IE TSN é compatível com a tecnologia TSN que assegura a comunicação de controlo em tempo real na camada das comunicações de fabrico, mesmo quando integrada com um sistema de TI de nível superior e combinada com outras redes abertas. O lançamento destes novos produtos irá melhorar ainda mais a solução de automação industrial integrada, e-F@ctory**, através da utilização da Internet das coisas industrial (IIoT, Industrial Internet of Things) e de edge computing, acelerando a criação de uma solução industrial inteligente.

*Uma versão melhorada da Ethernet padrão que envolve a mistura de diferentes protocolos, utilizando o método de partilha de tempo.
**Uma solução de automação industrial integrada que utiliza uma combinação de automação industrial com tecnologias de TI, oferecendo soluções para reduzir o custo total do desenvolvimento, produção e manutenção.

Logótipo da CC-Link IE TSN

Principais características

1)
Automação industrial combinada com tecnologia TSN que permite o desenvolvimento de um sistema de IIoT com uma arquitetura flexível
– A utilização da tecnologia TSN permite a integração de comunicação de informações e de controlo de máquinas em apenas um cabo Ethernet, permitindo uma configuração flexível do sistema utilizando dispositivos Ethernet padrão. A TSN permite a gestão de mensagens específicas de comunicações de controlo que requerem controlo em tempo real, permitindo, ao mesmo tempo, a comunicação de informações através da Ethernet geral, contribuindo facilmente para o desenvolvimento de sistemas de redes industriais de grande escala.
– A TSN permite a comunicação com o sistema de TI, sem afetar o controlo do sistema global de produção, para apoiar o desenvolvimento de um sistema de edge computing que coopera com o sistema da IIoT e com o Edgecross através de comunicação contínua com o sistema de TI superior.
2)
Controlo do movimento de alta velocidade e de alta precisão que contribui para a melhoria da produtividade
– A comunicação de controlo de alta velocidade efetuada através do protocolo CC-Link IE TSN reduz ainda mais o tempo do ciclo de equipamentos e sistemas para melhorar substancialmente a produtividade. Além disso, o controlo do movimento de alta precisão melhora a qualidade da produção.
– A função de comunicação entre dispositivos subordinados permite a comunicação síncrona entre dispositivos subordinados*** sem utilizar uma estação de controlo principal. Torna possível o controlo síncrono de alta precisão sem tempo de inatividade.
***Produtos relacionados com o acionamento, como servo-amplificadores e conversores, juntamente com E/S remotas
3)
Configuração mais simples do sistema através de tecnologia proprietária
– A ferramenta de engenharia intuitiva deteta automaticamente na rede produtos compatíveis com TSN, reduzindo substancialmente o tempo de configuração do sistema.
– O registo automático de parâmetros a partir da estação principal para as estações subordinadas reduz o tempo de configuração ao expandir o sistema, ao adicionar dispositivos ligados e ao substituir módulos, reduzindo, desta forma, os custos gerais de manutenção.

Data prevista de lançamento

A Mitsubishi Electric irá continuar a desenvolver produtos compatíveis, alguns das quais começarão a ser enviados na primavera de 2019.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.