PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3234

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric prestes a lançar módulos de TFT-LCD a cores SVGA de 10,4 polegadas com painéis táteis capacitivos projetados para aplicações industriais

Sensibilidade e função tátil líderes no mercado, combinadas com vidro de proteção com um máximo de 5 mm

Versão PDF (PDF:271.4KB)

TÓQUIO, 12 de dezembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento dos módulos de TFT-LCD a cores SVGA de 10,4 polegadas equipados com painéis táteis capacitivos projetados, utilizando um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. Os novos módulos foram concebidos para aplicações industriais, incluindo ferramentas de medição de máquinas, equipamentos de construção, veículos agrícolas, automação industrial e terminais de ponto de venda em postos de combustível. A venda de amostras será iniciada a 31 de janeiro de 2019 através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

AA104SL02DDE11
Módulo de TFT-LCD a cores da Mitsubishi Electric com painel tátil capacitivo projetado

Os novos módulos vão dar resposta à crescente procura da indústria por um vidro de proteção mais espesso e resistente que facilite as operações nos painéis táteis realizadas por pessoas com luvas. Um multitoque preciso é possível mesmo quando os ecrãs do módulo estão molhados. Combinando estas capacidades de painel tátil inovadoras com a tecnologia comprovada TFT-LCD da Mitsubishi Electric, os novos modelos foram concebidos para serem compatíveis com uma variada gama de aplicações e configurações de instalação. Os módulos de TFT-LCD a cores XGA de 10,4 polegadas e VGA de 10,4 polegadas também estarão disponíveis de forma opcional para continuar a assegurar a satisfação das necessidades dos clientes.

Funcionalidades do produto

1)
Painéis táteis capacitivos projetados que oferecem uma utilização superior
– Proteção de vidro espesso com 5 mm que resiste às utilizações mais intensas
– Utilização com dez pontos de toque para uma deteção precisa
– Utilização de elevado nível, mesmo com luvas ou em ecrãs molhados
2)
Solução total de painel tátil
– Solução unificada para TFT-LCD, painel tátil e placa de controlo tátil
– Colagem ótica opcional* para imagens mais nítidas em condições de muita luz
– Vidro de proteção temperado e tratamento de superfície antirreflexo e antimanchas, para diversas utilizações
– Painel tátil TFT-LCD com PCAP instalado de fábrica, vidro de proteção e controlador tátil que oferecem uma fiabilidade superior
*Colagem em resina do módulo de TFT-LCD, sensor do painel tátil e vidro de proteção

Calendário de vendas

Produto Modelo Tamanho do ecrã Resolução Brilho (cd/m2) Envio
TFT-LCD
Módulos com
painéis táteis
capacitivos projetados
AA104SL02DDE11 10,4" SVGA 560 31 de janeiro de 2019
AA104SL12DDE11 960

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.