Comunicados de imprensa

Mitsubishi Electric lança elevador MOVE no mercado europeuConcebido especificamente para edifícios de apartamentos e escritórios médios e baixos

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3317

TÓQUIO, 1 de novembro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento do novo modelo de elevador MOVE oferecendo entrega rápida, poupança ao nível do espaço e baixo impacto ambiental adequado para utilização em edifícios de apartamentos e escritórios médios e baixos na Europa. O desenvolvimento e o fabrico estão a ser geridos pela subsidiária Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), que comercializará o modelo nos Países Baixos, Reino Unido, França e outros países europeus, tendo como objetivo alcançar um volume anual de vendas de 1500 unidades no ano fiscal que termina em março de 2026.

Elevador MOVE para o mercado europeu

Principais características do MOVE

  1. 1)Tempos de entrega curtos graças à produção local e à estrutura do produto simplificada
    • Tempos de produção e de transporte curtos devido à produção local com fornecedores de peças europeus
    • Estrutura do produto simplificada permite instalações mais rápidas, reduzindo o tempo gasto em medição no local
  2. 2)Produto ecológico adequado às exigências do mercado europeu
    • Design do produto baseado no conceito Cradle to Cradle®* de redução do impacto ao longo do ciclo de vida do produto, desde a seleção de matérias-primas à reciclagem no final da vida útil
    • Otimizado para eficiência energética equivalente à classificação Classe A de nível superior** da norma VDI 4707***
    1. *Processo de fabrico que apoia o ambiente global e a biodiversidade, eliminando o conceito de resíduos para manter os materiais num ciclo perpétuo de utilização e reutilização, de um produto para o seguinte
    2. **Com base em investigação interna (especificações típicas: capacidade de 1050 kg, 6 paragens, 1,0 m/s). As classes reais são determinadas utilizando o equipamento instalado e podem variar de acordo com as especificações do edifício/elevador
    3. ***Norma de eficiência energética de elevadores publicada pela Associação de Engenheiros Alemães. As classificações que variam de A (mais elevada) a G indicam o desempenho energético

Visão geral do lançamento

Nome do produto Utilização Capacidade
(pessoas)
Velocidade Lançamento Preço
MOVE Passageiros 630 a 1050 kg
(8 a 14)
1,0 m/s ou 1,6 m/s 1 de novembro de 2019 Por orçamento


Nota

Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Consultas

Contacto para a imprensa

Questões de clientes