PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3059

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

O novo elevador NEXIEZ-GPX da Mitsubishi Electric elimina a necessidade de uma sala de máquinas

Destinado a pequenos e médios edifícios na América Latina

Versão em PDF (PDF:168.0KB)

TÓQUIO, 13 de outubro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar a 17 de outubro um elevador sem sala de máquinas (MRL), o NEXIEZ-GPX, que se destina a pequenos e médios edifícios residenciais e de escritórios no mercado latino-americano. Espera-se um volume de vendas anual de 300 unidades para 2018. Os preços estarão disponíveis mediante pedido de orçamento.

Elevador NEXIEZ-GPX

Principais características do NEXIEZ-GPX

1)
Especificações adaptadas às necessidades do mercado latino-americano
- O modelo MRL elimina a necessidade de uma sala de máquinas no telhado, respeitando as restrições de construção ao nível da altura
- O teto tridimensional simplificado e as luzes LED adequam-se na perfeição aos diferentes estilos arquitetónicos populares no mercado latino-americano
2)
Competitividade do produto melhorada através do fabrico local
- A competitividade do preço e do tempo de entrega é alcançada graças ao design e fabrico locais numa subsidiária da empresa no México, a MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (MELMEX)
3)
Poupança de energia
- As luzes LED reduzem o consumo de energia em 88% em comparação com lâmpadas incandescentes convencionais
- A máquina de tração sem engrenagens magnética permanente reduz o consumo de energia

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.